Creare un puntatore a nodo

Creare un puntatore a nodo in
Vista progetto
per fare riferimento a un altro nodo del progetto.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la cartella o l'oggetto che conterrà la variabile.
  2. In
    Proprietà
    creare un collegamento dinamico al nodo a cui puntare.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  3. (Opzionale) espandere
    PuntatoreANodo
    #
    e completare le proprietà seguenti:
    • Tipo
      . Il tipo di nodo target del puntatore a nodo.
    • Classe nodo
      . Per uno dei seguenti casi:
      • Istanza
      • Tipo
      • Qualsiasi
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.