Configurare un widget editor di ricette

È possibile aggiungere un widget editor di ricette selezionandolo dalle librerie e modificando le relative proprietà.
MANCIA: È possibile sviluppare una propria soluzione di gestione delle ricette. Per ulteriori informazioni, vedere Interfaccia di gestione delle ricette personalizzata.
  1. Per configurare un widget editor di ricette
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    :
    1. Selezionare
      Widgets
      .
    2. Trascinare
      Editor di ricette
      nella cartella
      UI
      in
      Vista progetto
      .
    3. Selezionare
      Chiudi
      .
  4. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic sull'oggetto
    EditorDiRicette
    .
    L'anteprima del widget viene visualizzata nel riquadro centrale.
  5. Nel riquadro
    Proprietà
    , nella proprietà
    SchemaRicetta
    , selezionare un oggetto
    Schema ricetta
    .
  6. In
    Vista progetto
    , configurare automaticamente gli oggetti grafici e i collegamenti dinamici utilizzati per assegnare valori agli ingredienti a runtime facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto
    EditorDiRicette
    e selezionando
    Esegui Setup
    .
Gli ingredienti vengono visualizzati nel widget.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.