Creare un database di ritentività

Creare un datastore di database di ritentività per conservare i dati di nodi di progetto specifici.
MANCIA: Per alcuni valori delle proprietà è possibile utilizzare collegamenti dinamici. Per ulteriori informazioni, vedere Creare collegamenti dinamici.
  1. Creare l'oggetto database di ritentività:
    1. Nel riquadro
      Vista progetto
      , fare doppio clic su
      Ritentività
      .
    2. Selezionare
      Nuovo
      Database di ritentività
      .
    3. (Opzionale) In
      Proprietà
      , in
      Nome
      , selezionare
      Edit
      per rinominare il database.
  2. Aggiungere un nodo del progetto per conservare i dati:
    1. In
      Proprietà
      , accanto a
      Nodi
      , selezionare
      Add
      .
    2. (Opzionale) Selezionare
      Edit
      per rinominare il nodo.
    3. (Opzionale) Espandere il nodo. In
      Tipo
      selezionare Add Dynamic Link
      Imposta tipo
      e creare un collegamento dinamico.
    4. (Opzionale) Espandere il nodo. In
      NodeClass
      selezionare la classe del nodo o selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      e creare un collegamento dinamico.
  3. Specificare la frequenza di salvataggio dei nuovi dati provenienti dai nodi del progetto selezionati effettuando una delle seguenti operazioni:
    • In
      Ritardo di scrittura
      , immettere un valore in millisecondi selezionando
      Edit
      .
    • In
      Ritardo di scrittura
      , selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      e creare un collegamento dinamico.
  4. Determinare se si desidera conservare solo le modifiche che sono già memorizzate procedendo come segue:
    • In
      Observer cambiamento abilitato
      , impostare il valore.
    • In
      Observer cambiamento abilitato
      , selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.