Configurare un salvaschermo o di un logout automatico

Configurare un salvaschermo o un logout automatico affinché nella pagina di login venga visualizzato un elemento di login inizialmente nascosto, ad esempio un rettangolo, dopo il periodo di inattività.
  1. Nel progetto che contiene l'oggetto rettangolo che costituirà il salvaschermo, selezionare
    Librerie
    .
    MANCIA: Per mostrare o nascondere il salvaschermo del rettangolo di login, attivare/disattivare la proprietà
    Visibilità
    a runtime e in fase di progettazione.
  2. Selezionare
    Scripts
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Timeout di inattività
    direttamente in
    MainWindow (type)
    o la pagina in
    Vista progetto
    in cui si desidera visualizzare il salvaschermo.
  4. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. Con
    IdleTimeoutLogic
    selezionato, in
    Vista progetto
    , in
    Proprietà
    , in
    Enabled
    selezionare
    Vero
    .
  6. In
    Duration
    impostare il timeout di inattività.
  7. In
    Vista progetto
    espandere la
    IdleTimeoutLogic
    importata.
  8. Selezionare
    OnTimeout
    .
  9. In
    Proprietà
    , dopo
    OnTimeout
    , selezionare
    Edit
    , quindi selezionare
    Comandi
    Comandi per variabili
    Inverti valore
    .
    Questo comando cambia il valore
    Enabled
    alla fine del timeout.
  10. Negli argomenti del metodo
    OnTimeout
    , dopo
    VariableToModify
    , scegliere
    Seleziona nodo
    .
  11. Selezionare la proprietà
    Visibilità
    dell'oggetto
    Rettangolo
    .
    MANCIA: È possibile creare una pagina di login da visualizzare dopo un logout automatico. Una pagina di login d'esempio potrebbe includere un oggetto rettangolo inizialmente nascosto che si adatta alle dimensioni della finestra principale e ha il valore
    Visibilità
    impostato su
    Falso
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.