Configurare il timeout di inattività per una sessione

Utilizzare la Sessione UI
IdleTimeoutEvent
per disporre di un timeout di inattività da applicare all'intera sessione e al presentation engine.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    UI
    e selezionare
    Nuovo
    Sessione UI
    . Viene visualizzato
    SessioneUI# (type)
    in
    Vista progetto
    .
  2. Con
    SessioneUI# (type)
    selezionato, in
    Proprietà
    , in
    Durata timeout di inattività
    , inserire la durata del timeout.
  3. In
    Timeout di inattività abilitato
    , selezionare
    Vero
    .
  4. In
    Eventi
    , dopo
    IdleTimeoutEvent
    , selezionare
    Add
    Aggiungi nuovo metodo
    , espandere
    Comandi
    e navigare per selezionare il comando che verrà eseguito quando viene attivato l'evento di timeout.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.