Configurare la mappa dei sistemi di misura

Utilizzare le unità ingegneristiche preferite nei sistemi di unità associati alle impostazioni locali del progetto. Mappare le unità personalizzate in questi sistemi: Sistema internazionale di unità di misura, Sistema consuetudinario statunitense, Sistema imperiale britannico.
MANCIA: Le impostazioni locali della sessione determinano il sistema di misurazione per i dati visualizzati. Ad esempio, una sessione con impostazioni locali en-US mostra la temperatura in Fahrenheit.
Prerequisiti
(Opzionale) Definire unità ingegneristiche personalizzate. Vedere Creare un dizionario di unità ingegneristiche.
  1. Per configurare la mappa dei sistemi di misura
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare il nodo principale del progetto.
    MANCIA: Il nodo principale si trova nella parte superiore della
    Vista progetto
    e ha lo stesso nome del progetto.
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    Mappa dei sistemi di misura
    , selezionare
    Editor
    Modifica con Editor del sistema di misura
    .
  4. Per aggiungere una riga della mappa dei sistemi di misura, selezionare
    Add
    .
  5. Per modificare una riga della mappa dei sistemi di misura, passare il puntatore del mouse sulla cella, selezionare la freccia in giù e selezionare un valore.
    Da
    indica la quantità di input di interesse o il valore proveniente dal sensore da convertire. Le unità di misura selezionate verranno convertite in una quantità equivalente per le diverse impostazioni locali in queste colonne:
    • Sistema internazionale di unità di misura
    • Sistema consuetudinario statunitense
    • Sistema imperiale britannico
  6. (Opzionale) Per eliminare una riga della mappa dei sistemi di misura, selezionare una cella nella riga della mappa dei sistemi di misura e selezionare
    Elimina
    .
Esempio: Mappa dei sistemi di misura
Da
Sistema internazionale di unità di misura
Sistema consuetudinario statunitense
Sistema imperiale britannico
Volume: litro [l]
litro [l]
quarto (US) [qt (US)]
quarto (UK) [qt (UK)]
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.