Creare un'etichetta orologio

Creare un'etichetta che visualizzi l'ora corrente.
  1. Creare l'etichetta:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      e immettere
      ClockLabel
      .
  2. Configurare l'etichetta
    1. IMPORTANTE:
      Durante l'esecuzione di questo passaggio, nella finestra di dialogo collegamento dinamico, nella parte inferiore, dal menu a discesa
      Formato
      , selezionare un formato ora.
      Ad esempio, selezionare
      h:mm:ss [AM/PM]
      .
      In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Testo
      e
      ProjectName
      NetLogic
      ClockLogic
      Tempo
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
    2. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Visibile
      e
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ShowClockCheckBox
      Attivo
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.