Creare un dizionario di localizzazione

Creare un dizionario di localizzazione in modo da poter visualizzare il contenuto dell'applicazione nella lingua dell'utente. Il dizionario di localizzazione contiene tutte le stringhe tradotte nelle diverse lingue. È quindi possibile selezionare una lingua da visualizzare per l'applicazione sia in fase di progettazione che a runtime.
Se si crea un progetto in
FactoryTalk Optix Studio
utilizzando un template standard, la cartella
Traduzioni
contiene già un dizionario di localizzazione per impostazione predefinita.
  • In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Traduzioni
    e selezionare
    Nuovo
    LocalizationDictionary
    .
DizionarioDiLocalizzazione#
viene visualizzato nella cartella
Traduzioni
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.