Utilizzare testi tradotti in un formattatore stringa
Creare un riferimento a una chiave di traduzione, in modo che la chiave utilizzi il testo tradotto correlato in base alle impostazioni locali della sessione a runtime. Una chiave di traduzione è un riferimento a una traduzione specifica nel dizionario di traduzione.
- Nella proprietàFormato, digitare i caratteri presenti nella chiave. Vengono visualizzate le chiavi contenenti i caratteri digitati.
- Selezionare una chiave e premereInvio.
Se il testo della chiave contiene segnaposto per le origini del formattatore stringa, ad esempio "{0}", vengono visualizzate le proprietà relative.
Fornire un feedback