Configurare i criteri password per un progetto

Configurare le proprietà del nodo del progetto per configurare un criterio password per gli utenti dell'applicazione a runtime.
Le proprietà dei criteri password specificano la lunghezza, la validità e la cronologia della password. Configurare le proprietà o creare collegamenti dinamici alle proprietà per modificare la password a runtime:
  1. In
    Vista progetto
    selezionare il nodo principale.
  2. In
    Proprietà
    espandere
    Criteri password
    e specificare:
    • Validità massima password
      . Il numero massimo di giorni prima che gli utenti debbano modificare la password.
    • Applica cronologia password
      . Criterio per l'utilizzo di password precedenti. Immettere 1 per non consentire di utilizzare password precedenti o immettere 0 per consentire di utilizzare password precedenti. Immettere un numero maggiore di 1 per limitare a quel valore il numero di password che l'utente può riutilizzare.
    • Validità minima password
      . Il numero minimo di giorni prima che gli utenti possano modificare la password.
    • Lunghezza minima password
      . Il numero minimo di caratteri che una password deve contenere.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.