Rimuovere un utente da un gruppo

Rimuovere un utente da un gruppo per non avere più i diritti e i privilegi assegnati a tale utente.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri pagina dashboard
    , quindi
    Gestisci utenti e gruppi
    .
  2. Per rimuovere un utente da un gruppo, procedere in uno dei modi seguenti:
    • In
      Utenti
      , selezionare un utente, selezionare
      Assegna utenti a gruppi
      , quindi deselezionare il gruppo selezionato.
    • In
      Gruppi
      , selezionare un gruppo, selezionare
      Assegna gruppi a utenti
      , quindi deselezionare l'utente selezionato.
  3. Selezionare
    Applica
    .
  4. Selezionare
    Esci
    .
  5. Selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.