Creare un progetto locale
Creare un progetto locale con controllo delle versioni per creare il progetto locale e un repository locale nel computer. Il repository locale consente di eseguire il commit delle modifiche al progetto e fornisce il controllo delle versioni per visualizzare e ripristinare le versioni precedenti del progetto.
- Se è presente un progettoFactoryTalk Optixaperto, selezionareProgettoChiudi progetto.
- SelezionareChiudioppure, se sono presenti modifiche da salvare, selezionareSalva e chiudi.
- Nella pagina iniziale, selezionareNuovo.
- Selezionare il tipo di progetto.
- InNome, immettere il nome del progetto.MANCIA: I nomi del progetto e del repository devono essere uguali, incluse le maiuscole.
- InPercorso, digitare il percorso del progetto.
- SelezionareUtilizza controllo versione.MANCIA: Quando il controllo delle versioni è abilitato per un progetto locale e si desidera eseguire il backup del progetto in un repository remoto, eseguire il push delle modifiche locali per associare il progetto locale a un repository remoto.
- SelezionareCrea.
Il Controllo versione viene aggiunto al nuovo progetto.
Fornire un feedback