Eseguire il pull delle modifiche apportate da altri utenti dal repository remoto
Eseguire il pull delle modifiche per visualizzare gli aggiornamenti e gli eventuali conflitti tra il repository remoto e il progetto locale. Utilizzare Anteprima pull per accettare gli aggiornamenti e risolvere i conflitti.
Quando vengono apportate modifiche da estrarre dal repository remoto, il messaggio "Modifiche remote disponibili per il pull" viene visualizzato nella barra di stato e l'icona indica che è presente un commit pronto per il pull.
Pull da remoto
visualizza un numero blu con il numero di commit da estrarre. Ad esempio, Pull da remoto
- Nel progetto aperto, selezionarePull da remotoAnteprima pull.MANCIA: Potrebbe verificarsi un conflitto se il valore di una proprietà nel progetto remoto e nel progetto locale è cambiato. È possibile che si verifichi un conflitto anche se un oggetto viene rimosso in una versione del progetto e lo stesso oggetto viene modificato nel repository remoto. I conflitti evidenziati visualizzano i valori modificati e gli oggetti rimossi che vengono defalcati. Il numero di conflitti è visualizzato nella barra di stato.
- (Opzionale) In alto nell'Anteprima pull, selezionare il contenuto da visualizzare:
- Tutti. Tutti i contenuti del progetto nei progetti locali e remoti.
- Aggiornamenti. Solo modifiche ai progetti locali e remoti.
- Conflitti. Solo conflitti tra progetti locali e remoti.
- Espandere un conflitto evidenziato per visualizzare i valori in conflitto.
- (Opzionale) Nella parte superiore dell'anteprima, selezionare per spostarsi ed espandere il conflitto successivo o per passare al conflitto precedente.MANCIA: Un'icona in una riga inAnteprima pullindica:
- Esiste un conflitto tra il progetto locale e remoto.
- È stato risolto un conflitto selezionando la modifica locale o remota nella riga.
- Esiste una modifica nel progetto locale o remoto.
- È stato aggiunto un oggetto.
- È stato rimosso un oggetto.
- In ciascuna riga evidenziata, selezionare la versione del contenuto da mantenere:
- Modifica locale individuale. In una riga evidenziata, selezionare la modifica localeStoria locale
- Modifica remota individuale. In una riga evidenziata, selezionare la modifica remotaCronologia remota
- Tutte le modifiche locali. In alto sull'anteprima, selezionarePorta tutto in locale.
- Tutte le modifiche remote. In alto sull'anteprima, selezionarePorta tutto in remoto.
- SelezionareAccettaper accettare le modifiche selezionate oppure selezionareAnnullaper rifiutare tutti i conflitti nel progetto remoto e conservare i valori nel progetto locale.
Viene aperto il progetto e viene visualizzato il messaggio "Il progetto è sincronizzato" nella barra di stato.
Fornire un feedback