Eseguire il push delle modifiche apportate al repository remoto
Eseguire il push delle modifiche apportate a un repository remoto per eseguire il backup del progetto in una posizione diversa dal computer locale e fornire il controllo delle versioni per il progetto. Le modifiche inviate tramite push al repository remoto sono disponibili per altri utenti che lavorano nel progetto.
Quando sono presenti modifiche da inviare in push, viene visualizzato il messaggio "Modifiche locali disponibili per push" nella barra di stato e l'icona visualizza un numero blu con il numero di commit da inviare in push.
Push a remoto
IMPORTANTE:
Quando si esegue il push delle modifiche nel repository remoto, il progetto deve essere sincronizzato, oppure viene richiesto di eseguire il pull dal repository remoto e risolvere i conflitti. Quando sono presenti modifiche da ricevere in pull, viene visualizzato il messaggio "Modifiche locali e remote disponibili per push e pull" nella barra di stato e visualizza un numero blu con il numero di commit da ricevere in pull.
Pull da remoto
- Nel progetto aperto, selezionarePush a remoto
- Se non si dispone di un'identità utenteFactoryTalk Optix Studioe quindi non si è autorizzati al push delle modifiche nel repository remoto, viene visualizzato un messaggio che invita a creare l'identità.
- (Opzionale) Se è abilitato il controllo delle versioni per un progetto locale e si sta eseguendo il push delle modifiche dal progetto locale alla prima volta, è possibile associare il progetto a un repository remoto:
- InConfigura posizione remota, inPosizione remota, digitare l'URL del repository remoto.
- SelezionareOK.
- Se le modifiche non vengono prima salvate e non viene eseguito il commit, inSalva ed esegui commit, nelMessaggio di commit, immettere una descrizione delle modifiche, quindi selezionareOK.
Le modifiche vengono applicate al repository remoto.
Fornire un feedback