- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Ricette
- Logger
- Traduzioni
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento API C#
ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con l'URIType
di AbsoluteFilePath
che contiene un percorso assoluto a un file.static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
Argomenti
- path(string)
- Un percorso assoluto di un file.
Restituisce
- ResourceURI
- Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.
Esempio
Nel seguente esempio viene mostrata un'API che restituisce un oggetto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
contenente il percorso relativo C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Fornire un feedback