Restituire nodi mediante ricerca

Utilizzare le API C# per restituire gli oggetti C# che corrispondono ai nodi OPC UA del progetto.
Non è necessario specificare il nodo esatto in cui si desidera cercare il nodo da restituire. Le API consentono di eseguire la ricerca di tutti i nodi figli di un nodo noto a qualsiasi livello.
Le API sono fornite dalla classe
IUANode
. Le istanze della classe sono punti di partenza per cercare i nodi da restituire.
IMPORTANTE: Se più nodi hanno lo stesso nome, è possibile che venga restituito un nodo indesiderato.
IMPORTANTE: La restituzione di nodi mediante ricerca può avere un impatto negativo sulle prestazioni del progetto, soprattutto se il progetto contiene un numero elevato di nodi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.