Configurare un client REST API
Aggiungere una NetLogic client REST API dalle Librerie per esporre i metodi HTTP.
- Dalla barra degli strumenti, selezionareLibrerie
- InLibrerie, cercareREST API Client.
- InComponenti, trascinareClient REST APIsuNetLogicinVista progetto.InVista progetto, viene visualizzatoRESTApiClientnella cartellaNetLogic.
- Chiudere leLibrerie.
- (Opzionale) InProprietà, modificare:
- Timeout. Tempo dopo il quale la richiesta viene annullata se non si riceve risposta. Il valore predefinito è dieci secondi.
- UserAgent.Stringa che rappresenta l'applicazione dalla quale ha origine la richiesta. Il valore predefinito è FTOptix.
Utilizzare i metodi GET, POST e PUT esposti nella logica dell'applicazione. Vedere Metodi HTTP.
MANCIA:
Ad esempio, è possibile attivare i metodi con l'evento MouseClick di un oggetto Pulsante.
Fornire un feedback