Preparare il computer remoto per il debug

Installare e configurare l'applicazione desktop del debugger remoto.
Prerequisiti
Scaricare e installare Strumenti di debug di Visual Studio da Debug remoto di un progetto C# o VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
  1. Per preparare il computer target del debug remoto
  2. Aprire l'applicazione desktop del debugger remoto.
  3. Prendere nota del dispositivo e della porta per la connessione al target di debug remoto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.