Aprire il progetto in un editor di codice esterno
È possibile aprire l'intero progetto in un editor di codice esterno.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Per aprire il progetto in un editor di codice esterno
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.MANCIA: Rockwell Automation consiglia di utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
Fornire un feedback