Creare una NetLogic

Sviluppare una NetLogic di fase di progettazione che crea etichette localizzate.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per creare una NetLogic
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di fase di progettazione
    .
  3. Passare il puntatore del mouse su
    DesignTimeNetLogic1
    , selezionare
    Edit
    e immettere
    CreateLocalizedLabels
  4. Fare doppio clic sulla NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno.
  5. Nell'editor di codice, modificare
    public void Method1()
    come segue:
    [ExportMethod] public void Method1() { String labelName = "
    MyLabelName
    "; Label myLabel = Owner.Get<Label>(labelName); if (myLabel == null ) { myLabel = InformationModel.Make<Label>(labelName); myLabel.LocalizedText = new LocalizedText(myLabel.NodeId.NamespaceIndex, "
    myKey1
    "); Owner.Add(myLabel); } else { Log.Warning("Label with name " + labelName + " already exists"); } }
  6. Salvare il codice.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.