Creare l'interfaccia dell'applicazione

Creare un pulsante e un'etichetta che cambierà il suo testo quando si preme il pulsante.
  1. In
    Vista progetto
    , espandere
    UI
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante
    .
  3. In
    Proprietà
    , impostare
    Testo
    su
    Run Script
    .
  4. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Etichetta
    .
  5. In
    Proprietà
    , impostare
    Testo
    su
    Original label text
    .
  6. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.