Sviluppare un gestore archivi

Utilizzare la NetLogic Zip Unzip preconfigurata per creare, estrarre e proteggere con password gli archivi ZIP.
Esempio di applicazione
MANCIA:
È possibile scaricare un progetto di esempio da:
ArchivesManager.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Salvare il progetto.
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.