Creare un database
Sarà necessario aggiungere una tabella al datastore prima di iniziare la query su di esso.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suDataStorese selezionareDatabase internooDatabase ODBC.
- InProprietà, accanto aTabelle, selezionare .
- Aggiungere tre colonne della tabella con tipi di dati Int16, Int32 e Float:
- Nella tabella creata, accanto aColonneselezionare .
- Accanto alla colonna, selezionareBaseDataTypee selezionareInt16.
- Accanto aColonne, selezionare .
- Accanto alla colonna, selezionareBaseDataTypee selezionareInt32.
- Accanto aColonneselezionare .
- Accanto alla colonna, selezionareBaseDataTypee selezionareFloat.
Fornire un feedback