Sviluppare una NetLogic per la visualizzazione di un risultato di query

Questo script NetLogic esegue una query sul database e visualizza il risultato modificando il testo di un'etichetta.
  1. In
    Vista progetto
    , espandere
    UI
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    QueryResultLabel
    e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    .
  3. Passare il puntatore del mouse sulla NetLogic, selezionare
    Edit
    e immettere
    QueryResultLabelLogic
  4. Fare doppio clic sulla NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno.
  5. Nell'editor di codice, sostituire il codice esistente con il codice seguente:
    #region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
  6. Salvare il codice.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.