Eventi e metodi

Un evento è un messaggio di runtime che indica che si è verificata una determinata condizione. Gli eventi possono attivare i metodi che creano la logica dell'applicazione.

Trigger dei metodi

Un oggetto può attivare un metodo quando:
  • Si verifica un evento a runtime
  • La NetLogic C# richiama un metodo
  • Si verifica una richiesta da un client OPC UA a runtime
  • Viene richiamato un metodo C# in fase di progettazione o a runtime
MANCIA: È possibile associare più metodi a un singolo evento. Quando si verifica l'evento, i metodi vengono eseguiti nell'ordine in cui sono configurati nell'evento stesso.

Esempi

Evento
Metodo
Viene fatto clic su un pulsante
Viene generato un report PDF
Una variabile supera un valore impostato
Si attiva un allarme
Si verifica una richiesta da un client OPC UA
Viene eseguita una query su un database
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.