Modello informativo
Il modello informativo organizza i nodi nei progetti. Il nodo di progetto primario è il nodo principale.
MANCIA:
Un nodo è qualsiasi oggetto, tipo di oggetto, variabile, tipo di variabile, tipo di dati personalizzato o metodo nel progetto.
Modello informativo del nodo
Il modello informativo del nodo indica la serie di nodi che descrivono la struttura e le caratteristiche di quel nodo.
Ad esempio, un oggetto
Motor
può essere costituito da un oggetto Stator
e un oggetto Crankshaft
. Ciascuno di questi oggetti può contenere variabili che ne descrivono le proprietà.Modello informativo del progetto
Il modello informativo del progetto è il modello informativo del nodo principale del progetto che include ogni oggetto, tipo di oggetto, variabile, tipo di variabile, tipo di dati personalizzato o metodo nel progetto.
Il nome del nodo principale è il nome del progetto. I nodi possono essere organizzati in cartelle.
La struttura del progetto può rispecchiare la struttura fisica delle macchine.
MANCIA:
La strutturazione di macchine modulari in un'applicazione così come si presentano nell'ambiente fisico facilita la loro gestione nel progetto.
Fornire un feedback