Dizionario dei termini
Termini correlati a
FactoryTalk Optix
.- argomento
- Parametri di input e output di un metodo.
- DBMS
- Sistema di gestione del database.
- dispositivo headless
- Dispositivo senza display. Ad esempio, un server Web o un dispositivo IoT.
- DSN
- Nome origine dati, che contiene informazioni che consentono all'applicazione di connettersi a un database con un driver.
- evento
- Metodi e comandi definiti in fase di progettazione da eseguire se determinate condizioni sono soddisfatte a runtime.
- ID impostazioni locali
- Etichetta (ad esempioen-US) composta da due segmenti (nell'esempio,eneUS). Il primo segmento identifica la lingua e il paese dell'interfaccia utente. Il secondo segmento definisce le unità di misura e il formato di data e ora.
- istanza
- Un oggetto o variabile derivato da un tipo di oggetto o tipo di variabile.
- impostazioni locali
- Le impostazioni del paese e della lingua di un determinato utente, rappresentate da un'etichettalocale ID.
- logica dell'applicazione
- Logica di programmazione che determina il comportamento dell'applicazione a runtime.
- metodo
- Un'azione esposta da un oggetto o da una NetLogic eseguibile in fase di progettazione o a runtime. Quando viene richiamato, viene eseguita una serie di istruzioni.
- modello informativo
- Nodi che descrivono la struttura e le caratteristiche di un nodo di un progetto o di un intero progetto.
- sessione interattiva
- Sessione generata a runtime da un Presentation engine, se l'applicazione dispone di un'interfaccia grafica.
- nodo
- Elemento unitario di un modello informativo.Un nodo può essere:
- Un tipo di oggetto
- Un tipo di variabile
- Una variabile
- Un metodo
- ODBC
- API di Open Database Connectivity per accedere ai sistemi di gestione del database.
- oggetto
- Un nodo che può contenere oggetti e variabili che rappresentano:
- Oggetti fisici. Ad esempio, un motore.
- Oggetti o funzioni astratti. Ad esempio, una ricetta.
- OPC UA
- Open Platform Communication Unified Architecture, standard di produzione intelligente di comunicazione da macchina a macchina.
- tipo predefinito
- Tipo di oggetto o tipo di variabile incluso per impostazione predefinita nell'ambiente di sviluppo.
- Presentation engine
- Oggetto che crea una sessione interattiva per visualizzare l'interfaccia utente a runtime.
- proprietà
- Variabile indivisibile di un nodo. Nel contesto di C#, un elemento inseparabile di una classe.
- Applicazione FactoryTalk Optix o FTOptixApplication
- Un'applicazione HMI o Internet delle cose generata daFactoryTalk Optix Studioin esecuzione su un sistema target.
- FactoryTalk Optix Studio
- Ambiente di sviluppo integrato (Integrated Development Environment, IDE)FactoryTalk®Optix Studio™per la progettazione e il trasferimento di applicazioni HMI e Internet delle cose.
- sessione
- Un contesto di runtime di un'Applicazione FactoryTalk Optixin cui un utente esegue operazioni di lettura e scrittura in base alle autorizzazioni.
- variabile strutturata
- Una variabile che contiene altre variabili, per esempio una variabile analogica.
- tag
- Una variabile del controller.
- target
- Sistemi o dispositivi sui quali è possibile eseguireApplicazione FactoryTalk Optix. Ad esempio, un pannello HMI, un server Web o un dispositivo Internet delle cose.
- tipo
- Un modello di un oggetto o di variabile da cui vengono derivate istanze di oggetto o istanze di variabile.
- URI
- Un identificativo uniformato di risorsa (Uniform Resource Identifier), ovvero una sequenza di caratteri che identifica in modo univoco una risorsa.
- URI risorsa
- Rappresenta il percorso Uniform Resource Identifier (URI) di un file o di una risorsa all'interno o all'esterno del progetto.
- UUID
- Un identificatore univoco universale (Universally Unique Identifier).
- variabile
- Nodo che rappresenta un valore numerico, che può contenere altre variabili.
- widget
- Oggetto grafico riutilizzabile, che può contenere altri oggetti e variabili. Ad esempio, un pannello per configurare gli utenti.
Fornire un feedback