Interfaccia di FactoryTalk Optix Studio
Di seguito è riportato un esempio di
FactoryTalk Optix Studio
in fase di progettazione.Elemento | Nome | Descrizione |
---|---|---|
Modello informativo del progetto che visualizza il contenuto e la struttura del progetto in nodi. Un nodo può essere un elemento padre con nodi figlio. | ||
Tipi di oggetti e tipi di variabili su cui sono basate le istanze degli oggetti. I tipi predefiniti sono raggruppati in cartelle in base allo scopo. I tipi personalizzati sono raggruppati in cartelle che rispecchiano la struttura in Vista progetto . | ||
Messaggi correlati al funzionamento di Applicazione FactoryTalk Optix . Le applicazioni che sono in esecuzione e sono collegate a FactoryTalk Optix Studio sono visualizzate su Output dell'emulatore . | ||
Schede | Schede degli oggetti aperti in corso di modifica nell'editor. Se si passa il mouse su una scheda per selezionare senza salvare il progetto, viene richiesto di salvare le modifiche apportate. | |
Barra degli strumenti dell'editor | Comandi che si applicano al tipo di oggetto in corso di modifica nell'editor. | |
Editor grafico per gli oggetti. Ciascun editor si apre in una nuova scheda e può essere utilizzato per oggetti grafici e tipi di oggetti come importatori di tag e ricette. | ||
Impostare le proprietà del nodo selezionato in Vista progetto o nell'editor degli oggetti. | ||
Riquadro Eventi | Associare i metodi agli eventi generati dal nodo attualmente selezionato. Vedere Eventi. |
Fornire un feedback