Configurare un interruttore per simulare gli allarmi

Configurare un interruttore che simula gli allarmi di Motor1.
  1. In
    Vista progetto
    fare doppio clic su
    Page2 (type)
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Page2 (type)
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Interruttore
    .
  3. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Attivo
    e la variabile
    Motor1Alarm
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  4. Nell'editor, disporre
    Interruttore1
    in base alle proprie preferenze.
Usare l'interruttore per simulare gli allarmi nella parte inferiore di Page2
A runtime:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.