Configurare un logo

Aggiungere e posizionare un logo di propria scelta nell'angolo destro della finestra principale.
Prerequisiti
Ottenere un logo
PNG
o
SVG
di propria scelta o scaricare un logo di esempio: ra_logo.svg.
  1. Per configurare un logo
  2. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic su
    MainWindow (type)
    .
    L'editor viene aperto in una scheda separata.
  3. Trascinare il file del logo dal computer nell'area della finestra principale nell'editor.
    Il logo viene visualizzato nell'editor. A seconda della risoluzione del logo e della risoluzione della finestra principale, il logo potrebbe occupare uno spazio eccessivo o essere posizionato in modo errato.
  4. In
    Proprietà
    , impostare
    Larghezza
    su
    200
    .
  5. Impostare
    Allineamento orizzontale
    su
    A destra
    .
  6. Impostare
    Margine superiore
    e
    Margine destro
    su
    5
    .
Finestra principale con un logo nell'angolo
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.