Note sull'applicazione
Queste note sull'applicazione si riferiscono a
FactoryTalk Optix
versione 1.2.0.Attenuazione della minaccia
- Non perdere la chiave USB con l'esportazione diApplicazione FactoryTalk Optix. La chiave USB contiene campi, credenziali, certificati e password con hash ispezionabili.
- Proteggere l'accesso fisico ai dispositivi prodottiRockwell Automation.
- Non lasciare i dispositivi collegati non presidiati. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e proteggere i log dall'interfaccia Web del dispositivo, dalla sessione di diagnostica connessa e dall'accesso al file system tramite lo strumento di assistenza remota.
- Impedire l'accesso fisico non autorizzato al dispositivo. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e migliorare il livello di sicurezza dei file dell'applicazione generati dalla logica personalizzata.
- Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Evitare il furto del file del token di aggiornamentoFactoryTalk Hubbloccando la sessione se non presidiata.
- Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Impedire la rimozione del file del token di aggiornamentoFactoryTalk Hubbloccando la sessione se non presidiata.
- Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Prevenire attacchi durante il login a GitHub.
Anteprima funzione
Le funzioni etichettate come
(anteprima)
non devono essere utilizzate in un ambiente di produzione. L'anteprima delle funzionalità include:- Driver di comunicazione RA EtherNet/IP nell'editor web e nell'emulatore FactoryTalk Optix Studio
- Oggetto libreria Push Agent per l'invio dei dati al cloud tramite MQTT
- Modalità IDE connesso
- Firma file e verifica oggetto libreria
- Analisi modello che fornisce grafici del modello informativo
Fornire un feedback