Anomalie corrette in questa release
L'elenco identifica le anomalie corrette in
FactoryTalk Optix
1.2.0.Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
Errore di apertura del progetto presente in OneDrive [1911544]
Quando un progetto è presente in OneDrive, il trascinamento di un aggiornamento dal repository remoto può causare un errore quando il progetto viene aperto. Riavviare
FactoryTalk Optix Studio
e riaprire il progetto.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
Impossibile connettersi ai controller Logix dall'emulatore utilizzando FactoryTalk Optix Studio nella versione Web [1900931]
Impossibile leggere e scrivere nei controller logici quando si emula un progetto utilizzando
Editor web di FactoryTalk Optix Studio
. Utilizzare l'editor desktop Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
per emulare progetti che fanno riferimento ai controller logici.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2.
L'importazione online di UDT può essere non corretta se il tipo di UDT e un tipo di dati Logix hanno lo stesso nome [2131416]
Quando si esegue un'importazione di tag online, se il nome di un tipo UDT è diventato un tipo predefinito in una versione successiva di Logix, l'UDT non verrà importato correttamente. Ad esempio, se si crea un UDT in Logix versione 32 e si denomina l'UDT Time, un'importazione online creerà il tag di tipo Time definito in Logix versione 34, anziché secondo la definizione dell'UDT in Logix versione 32. Per risolvere il problema, eseguire un'importazione offline o modificare il nome del tipo UDT Logix.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.1.0.
Fornire un feedback