Anomalie note in questa release
L'elenco identifica le anomalie note in
FactoryTalk Optix
versione 1.2.0.Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
Alcuni video potrebbero non essere riprodotti su computer che eseguono Microsoft Windows [2212837]
Se si emula un progetto su un computer che esegue
Microsoft®
Windows®
, alcuni video potrebbero non essere riprodotti. I video verranno riprodotti se si trasferisce il progetto a un dispositivo.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.1.0.
I nomi DNS nel certificato devono essere minuscoli [2226560]
I nomi DNS utilizzati nel campo
SubjectAltName
della configurazione del certificato vengono riconosciuti solo se hanno lettere minuscole.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Incompatibilità tra FactoryTalk Optix Studio e FactoryTalk Motion Analyzer [1844818]
L'installazione di
FactoryTalk Optix Studio
e FactoryTalk Motion Analyzer sullo stesso computer impedisce il funzionamento di FactoryTalk Motion Analyzer.Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.0.2
I controlli dei supporti causano perdite di memoria su alcuni dispositivi [1283160]
Il passaggio eccessivo della schermata alle schermate che contengono controlli PDF e video causa perdite di memoria su OptixPanels e sui dispositivi di edge computing integrato.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Caratteri speciali non sempre supportati [2123530]
I caratteri speciali non sono supportati nei nomi dei file PDF, nei nomi utente del server FTP, nei nomi di repository Git, nei nomi di database ODBC. Inoltre, il metodo di immissione Pinyin non funziona a runtime sul dispositivo o in fase di progettazione nell'editor web FactoryTalk Optix Studio.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Impossibile trasferire su dispositivo con nome non valido [2239099]
Il trasferimento su un dispositivo con un nome contenente una barra diritta (slash) comporta un errore o l'applicazione non viene eseguita sul dispositivo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Il caricamento dell'applicazione da USB potrebbe causare la presenza di più applicazioni [2238992]
Il caricamento di un'applicazione in un dispositivo da un'unità USB determina la creazione di più applicazioni sul dispositivo se l'applicazione esportata non è crittografata.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Il controllo delle versioni può determinare la duplicazione o la perdita di un Tipo di oggetto durante un'operazione pull [2243507]
Il pull dal repository remoto quando il nome di un tipo di oggetto è stato modificato sia in remoto che in locale causa un conflitto di unione. L'operazione crea due oggetti diversi quando si mantengono le modifiche locali e causa la perdita del tipo rinominato quando si accettano le modifiche remote. Per evitare la perdita di dati, tutti gli utenti che collaborano al progetto devono aggiornare manualmente il nome del Tipo di oggetto nel progetto locale prima di eseguire il pull dal repository remoto.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
L'applicazione potrebbe non caricarsi sul dispositivo
dopo aver eliminato l'applicazione precedente
[2248640]L'applicazione predefinita potrebbe non caricarsi sul dispositivo dopo aver eliminato un'applicazione utilizzando Gestione dispositivo. Inoltre, un'applicazione distribuita potrebbe visualizzare una schermata vuota dopo l'eliminazione. Per caricare di nuovo un'applicazione sul dispositivo, riavviare il dispositivo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Il modulo di calcolo con più backplane nel percorso del controller non è in grado di comunicare con il controller
Il modulo di calcolo non è in grado di comunicare con il controller se è presente più di un backplane nel percorso del controller. Per esempio, il modulo non riesce a comunicare con il controller se il percorso è Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Tuttavia, i percorsi simili a Backplane\3 o Backplane\1\A\10.220.173.66 consentono al modulo di comunicare con il controller.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Il modulo edge computing integrato non supporta il NativePresentation engine [2233502]
Se un'applicazione viene distribuita con il NativePresentation engine, non è possibile caricare la libreria e l'applicazione non viene eseguita sul dispositivo. Sostituire il NativePresentation engine con un WebPresentation engine per consentire a un client remoto di connettersi al dispositivo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
La codifica elettronica AOP del modulo edge computing integrato può provocare un errore o una connessione imprevisti in Logix [2256502]
La codifica elettronica AOP del modulo edge computing integrato può provocare un errore o una connessione imprevisti in Logix per una mancata corrispondenza della revisione secondaria. Aggiornare la definizione AOP per disabilitare la codifica per il modulo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0
Impossibile scaricare il file EDS del modulo edge computing integrato sul backplane [2256504]
Impossibile scaricare il file EDS del modulo edge computing integrato sul backplane. Scaricare il file EDS utilizzando la porta Eth 2 sul modulo edge computing integrato.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0
Fornire un feedback