Funzioni del sistema
FactoryTalk Optix
versione 1.2.0 offre le seguenti funzioni.- Miglioramenti delle modifiche a FactoryTalk Optix
- Editor raggruppato in schede nel riquadro centrale. Tutti gli editor si aprono in schede separate sopra il riquadro centrale. La scheda predefinita è il Dashboard.
- Contenitore e filtro del tipo Pagina. Il tipo Pagina viene aggiunto come sottotipo di Pannello. Una pagina è un pannello con le proprietà di altezza e larghezza e l'allineamento automatici. Aggiungere pagine alla sottocartellaPaginedella cartellaUIdiVistaprogetto. Il nome di ciascuna pagina viene visualizzato a runtime.
- Selezione della dimensione della finestra principale. Selezionare le dimensioni della finestra principale per il progetto quando si crea un nuovo progetto tramite la pagina iniziale.
- Miglioramento dell'Editor dei collegamenti dinamici. L'Editor dei collegamenti dinamici ha ora schedeBaseeAvanzatoseparate con le stesse funzionalità. Un collegamento dinamico interrotto visualizza ora un'icona , mentre i collegamenti dinamici non risolti visualizzano un'icona a runtime. L'icona del collegamento dinamico interrotto apre il browser Collegamento dinamico per selezionare un'altra destinazione.
- Dati del logger dei dati su un grafico di trend. Creare un logger dei dati e rilasciare il logger dei dati su un grafico di trend per aggiornare automaticamente le proprietàModelloePennedel grafico di trend. Se si rilascia un altro logger dei dati sul trend, le proprietà vengono aggiornate per il nuovo logger dei dati. Nella proprietàModello, creare un collegamento dinamico al logger dei dati per aggiornare le penne sul grafico di trend.
- Cercare nei riquadri. Iniziare a digitare in un riquadro per cercare elementi in quel riquadro. Premereper rinominare l'elemento selezionato.F2
- Editor di array aggiornato. Modificare i valori dei vettori nel nuovo editor che visualizza gli array sotto forma di tabelle.
- Filtri di ricerca in Vista progetto.Filtrare i risultati della ricerca in Vista progetto.
- Nuove lingue localizzate.Le nuove lingue localizzate includono francese, spagnolo e cinese.
- Set di caratteri estesi. Creare progetti, oggetti e codice C# con caratteri specifici per le lingue supportate.
- Accesso ai valori numerici a livello di bit.Passare al livello di bit per selezionare un valore per una proprietà numerica.
- Metodi ToggleBit e SetBit. Utilizzare i metodi ToggleBit e SetBit esposti da VariableCommands.
- Creare oggetti spostabili a runtime.Creare oggetti spostabili attraverso la proprietàElemento da muovereper pannelli, rettangoli e immagini. Scegliere se non consentire lo spostamento dell'oggetto, consentire lo spostamento dell'intero oggetto o consentire di trascinare l'intestazione per spostare l'oggetto a runtime.
- Widget preconfigurati da aggiungere ai progetti disponibili per impostazione predefinita in tutti i progetti template OptixPanel
- Widget Accesso remoto di FactoryTalk. Connette il dispositivo al server FactoryTalk Remote Access e quindi gestire le connessioni remote al dispositivo e inviare le richieste di assistenza.
- Widget Data e ora. Specificare il fuso orario, la data e l'ora, la sincronizzazione dell'ora e il protocollo NTP locale per il dispositivo.
- Widget Impostazioni dispositivo. Configurare gli aggiornamenti di applicazioni e firmware, modificare il nome del dispositivo e visualizzare le informazioni sul prodotto e la diagnostica per il dispositivo.
- Widget Impostazioni di rete. Abilitare il client DHCP e specificare le impostazioni indirizzo IP, maschera, gateway e DNS per la rete del dispositivo.
- Widget Carica applicazione. Caricare un'Applicazione FactoryTalk Optix da un'unità USB al dispositivo.
- NetLogic Client REST API. Aggiungere una NetLogic predefinita dalle Librerie per aggiungere un client REST API al progetto.
- Template di nuovo di progetto OptixPanel. Selezionare questo template nella pagina iniziale per creare un progetto che contenga i widget preconfigurati inVista progettoper impostazione predefinita.
- Supporto GitLab. Usare soluzioni di controllo versione GitLab® locale conFactoryTalk Optix Studio.
- Supporto multi-alias. Creare collegamenti dinamici con più nodi alias.
- FactoryTalk Remote Access. Utilizzare FactoryTalk Remote Access configurato per richiedere assistenza remota o approvare le richieste di accesso remoto da parte degli utenti che tentano di connettersi da remoto al dispositivo.
- OptixPanel. Il dispositivo OptixPanel è ora supportato.
- Aggiornamenti a Vista progetto.
- Segnaposto nidificati.Nidificare i segnaposto nelle stringhe di formattazione dei formattatori stringa.
- Aggiornamenti al database interno.Il database interno non richiede più un token funzione e contiene nuove opzioni di navigazione.
- Supporto per variabili strutturate OPC UA.Utilizzare variabili strutturate OPC UA.
- Importazione di certificati a runtime. Ora è possibile importare certificati a runtime.
- Docker. Il supporto per FactoryTalk Optix Runtime deve essere ospitato in un contenitore Docker per casi di utilizzo connessi o online.
Fornire un feedback