Configurare un trasferimento periodico di file tramite FTP

Configurare un trasferimento periodico di file tramite FTP

Combinare
FTPClientLogic
e
PeriodicActionLogix
per automatizzare il caricamento e il download di file e cartelle in modo periodico e non interattivo. È possibile utilizzare la configurazione di questo server FTP per automatizzare i trasferimenti di file e cartelle tra dispositivi.
  1. Creare la cartella
    C:/FtpServer
    e, all'interno di tale cartella, creare il file
    myDocument.txt
    .
  2. Impostare
    C:/FtpServer
    come cartella di avvio sul server FTP.
  3. Avviare il server FTP.
  4. Per utilizzare il server FTP esistente nelle
    Librerie dei template
    , vedere Configurazione del Server FTP e configurare i parametri di connessione al server FTP nello script
    FTPClientLogic
    .
    I file e le cartelle da trasferire sono già configurati attraverso
    FileTransferDownload
    e
    FileTransferUpload
    .
    Le pagine nel progetto includono:
    • Configurazione del client FTP
      . Consente di modificare i parametri di configurazione del client FTP. L'interruttore
      OverwriteExistingItems
      definisce se un file esistente deve essere sovrascritto.
    • Trasferimento file
      . Mostra come connettersi e scollegare il client FTP utilizzando i metodi
      ConnectFTPClient
      e
      DisconnectFTPClient
      e come scaricare e caricare utilizzando i metodi
      DownloadItem
      e
      UploadItem
      .
    • Metodo di backup periodico
      . Consente di abilitare il download periodico di un dato file utilizzando lo script
      PeriodicActionLogic
      . Lo script viene configurato con
      Period
      impostato a 30 secondi e
      Action
      impostato su
      DownloadItem
      . Vedere Esempio di download.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal