Creare un database Influx

Creare un database Influx

  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Database InfluxDB
    .
  2. In
    Proprietà
    completare:
    • Server
      . Indirizzo IP o nome host del server database.
    • Porta TCP
      . Porta TCP del server database.
      SUGGERIMENTO: Il valore predefinito per i server InfluxDB è in genere 8086.
    • Organizzazione
      . L'organizzazione deve corrispondere a quella specificata nel server database.
    • Bucket
      . Il bucket deve corrispondere a quello specificato nel server database.
    • Token
      . Il token deve corrispondere a quello specificato per il recupero dei dati dal server database.
    • Utilizzo di SSL
      . Per una connessione dati sicura, impostare su
      Vero
      .
    • Certificato server
      . Il Certificato server deve corrispondere a quello specificato nel server database per la connessione SSL protetta.
    SUGGERIMENTO:
    Il datastore InfluxDB dispone della proprietà aggiuntiva per ogni tabella creata per assegnare i tag InfluxDB al set di dati. I tag InfluxDB vengono utilizzati dal database Influx per identificare ed etichettare i punti dati per ulteriori analisi. È anche il modo per loggare i punti dati con lo stesso timestamp nello stesso bucket e nella stessa misurazione ed evitare la perdita di dati.
    Ad esempio: Senza tag definiti, quando molti eventi vengono attivati contemporaneamente (con lo stesso timestamp), InfluxDB li sovrascrive e solo un record viene loggato nel database. Per evitare questo problema, è possibile associare la proprietà a una proprietà univoca di un evento loggato (ad esempio, ). In questo modo il server InfluxDB viene costretto a registrare tutti i punti dati con lo stesso timestamp. È possibile utilizzare la proprietà per aggiungere qualsiasi variabile come etichetta per i punti dati, per la gestione e l'analisi dei dati memorizzati sul server
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal