- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Casella di controllo
Imposta e visualizza un valore booleano selezionandola e deselezionandola.
Funzionamento
- Casella di controllo selezionata
- Il valore della variabile associata è Vero.
- Casella di controllo deselezionata
- Il valore della variabile associata è Falso.
Caso d'uso
Abilitare o disabilitare funzioni o caratteristiche all'interno di un'
Applicazione FactoryTalk Optix
. Per esempio, alternare un grafico che visualizza i dati.Esempio
Casella di controllo deselezionata

Casella di controllo selezionata

casella di controllo
casella di controllo
Fornire un feedback