Variabili di sistema

Variabili di sistema

Le variabili di sistema vengono create automaticamente quando si crea l'oggetto
Sistema
in un progetto
FactoryTalk®Optix
. Quando si associa una proprietà di un oggetto grafico a una variabile di sistema, gli oggetti di sistema in
Vista progetto
vengono visualizzati come categorie del browser dei collegamenti dinamici.
Ogni categoria contiene variabili predefinite:
  • Applicazione
    . Variabili che forniscono un valore velocità di lampeggio. Queste variabili determinano il numero di secondi per cui un valore alterna tra la visualizzazione e la cancellazione di un valore.
  • DateTime
    .Variabili che forniscono i valori di data e ora correnti del dispositivo HMI e consentono di configurare data, ora e fuso orario nel dispositivo HMI.
  • Visualizzazione
    . Le variabili forniscono luminosità, risoluzione, scala e orientamento dello schermo.
  • Interfacce di rete
    . Variabili che forniscono le impostazioni di rete, ad esempio gli indirizzi IP per il dispositivo HMI.
  • WiFi
    . Variabili che consentono di associare a modalità funzionamento, nome della rete, modalità di sicurezza, nome utente, password e accesso alla rete LAN.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.