Il mondo della produzione sta cambiando e l'intelligenza artificiale (IA) generativa è uno dei tanti agenti di cambiamento. Il Rapporto “State of Smart Manufacturing 2024” approfondisce il modo in cui l’IA generativa sta portando la forza lavoro a nuovi livelli. I dati di quest’anno dimostrano che l’economia e l’inflazione rimangono una delle principali preoccupazioni, ma le organizzazioni di anno in anno investono sempre di più in tecnologia per ottenere un vantaggio competitivo. Il rapporto di quest’anno contiene queste e altre informazioni chiave ricavate dall’indagine condotta in 17 paesi su 1600 intervistati da una società di ricerca indipendente. I risultati svelano in che modo i produttori si approcciano alla tecnologia e alla forza lavoro nel 2024 (e oltre) per costruire il futuro resiliente di domani.