L’odierno sistema di gestione della produzione (MES) è incentrato sul controllo delle attività di produzione e sull’allineamento tra le strategie gestionali e l’operatività dell’impianto. Come cuore pulsante di qualsiasi attività di produzione, il MES rappresenta il punto cardine della supervisione del processo produttivo per trasformare le materie prime in un prodotto finito, fornendo una gestione della produzione in tempo reale atta a promuovere la conformità, la qualità e l’efficienza a livello aziendale.
Scoprite come le nostre soluzioni MES, costruite pensando alla sicurezza, alla resilienza, alla sostenibilità e alla produttività, possono aiutarvi a rimanere competitivi e gestire, nel contempo, le interruzioni e la volatilità.