ハイライトを見る
世界中の製造メーカの
話を聞く
製造メーカは、人材の可能性を最大限に引き出し、リスクを低減し、品質を向上させ、サステナブルな成長を実現するために、最新テクノロジを活用しています。
95%
スマートマニュファクチャリング技術を使用または評価している割合
ROI
クラウド/SaaSが最大のROIを推進するテクノロジの1位にランク
98%
ESG/サステナビリティポリシーを策定している割合
生成AI
今後12カ月間の新規投資領域トップ10の1位にランク
私たちは、これらの結果を皆様と共有できることをうれしく思うと同時に、このグローバルなベンチマーク報告書が2024年を通して意思決定を成功に導くための指針となることを心から願っています。
ブレイク・モレット - ロックウェル・オートメーションのCEO
第9回
スマートマニュファクチャリング報告書
報告書をお読みください
今すぐ報告書をダウンロードして、大手製造メーカの成果をご確認ください。さらに、テクノロジの導入を成功させるための10項目のチェックリストも利用できます。
デジタルトランスフォーメーションの
ロードマップに苦戦していませんか?
当社には、皆様をサポートできるコンサルタントがいます。