旧式の分散制御システム(DCS)の近代化に向けて準備はできていますか? 現在、多くのプロセスプラントでは旧式のDCSが使用されています。耐用年数の終わりに近づいているDCSは、新しいオートメーションシステムに移行する必要があります。PlantPAx® DCSへのDCSの移行事案についてご確認ください。
Bailey Net90/Infi90の最新化
このビデオで、ご使用の旧式のBaileyプラットフォームをPlantPAx® DCSに最新化するためのツールとサービスについてご覧ください。
旧式のTDCプラットフォームの最新化
このビデオで、旧式のTDCプラットフォームをPlantPAx® DCSに最新化するためのツールとサービスについてご覧ください。
Moore APACSの最新化
このビデオで、旧式のMoore APACSプラットフォームをPlantPAx® DCSに最新化するためのツールとサービスについてご覧ください。
2019 PMIOスキャナの特長
旧式の分散制御システム(DCS)をいつ最新化するかは、工業生産者にとって難しい決断です。移行には埋没費用や時間、労力といったリスクが考えられるため、陳腐化というだけでは最新プラットフォームへの移行を正当化できないこともよくあります。ロックウェル・オートメーションのパートナーであるAparianの新しいPMIOスキャナは、段階的な最新化のアプローチをとることでDCS移行のリスク、時間、コストを削減できます。