世界の法令遵守と規格の最新変更点に関するアドバイスとガイダンス
法律、指令、および規格
法律
産業安全に関する法律は国によって異なり、それらの国の組織によって規制されています。これは、特に複数の国や地域で作業する場合、製造業者がそのような要件を理解して満たすのが難しい場合があります。産業安全に関する現地の法律の具体的な理解を検討する必要があります。
指令
指令は、製造メーカが規定の要件を理解し、それに従うのを支援するために実施されています。これらの指令は通常、法的に認可された組織によって発行された商業規制ですが、重要なことに、法律ではありません。ただし、EU指令は、やや独特のケースです。欧州連合(EU)は、加盟国に特定の目的を達成することを要求しており、指令はそのような目的を達成するために加盟国によって使用されます。多くの場合、指令は国内法に採用されています。
規格
規格は通常、業界が使用するためのガイドラインを提供するために開発および公開されています。公開され、一般的に受入れられている規格に準拠して、指令への適合の受入れが受入れられる場合があります。
現地/地域の規格
世界の国々は、規格のグローバルな調和に向けて取り組んでいます。これは、機械安全の分野で特に顕著です。機械の世界的な安全規格は、ISOとIECの2つの組織によって管理されています。地域および国の規格はまだ存在しており、引き続き現地の要件をサポートしていますが、多くの国では、ISOおよびIECによって作成された国際規格を使用する動きがあります。
EN (European Norm)規格
例えば、EN (European Norm: 欧州規格)規格はEEA諸国全体で使用されています。すべての新しいEN規格は、ISOおよびIEC規格と整合しており、ほとんどの場合、同じテキストを持っています。IECは電気技術の問題をカバーし、ISOは他のすべての問題をカバーします。ほとんどの先進国はIECとISOのメンバーです。機械安全規格は、世界の多くの先進工業国の専門家で構成されるワーキンググループによって作成されています。ほとんどの国では、規格は自主的と見なすことができますが、規制は法的に義務付けられています。ただし、規格は通常、規制の実際的な解釈として使用されます。したがって、規格と規制の世界は密接に関連しています。
産業安全規格は通常、A、B、C規格に構造化されています。
- タイプA.規格: すべてのタイプの機械に適用可能な側面をカバーします。
- タイプB.規格: 2つのグループに細分されます。
- タイプB1規格: 機械の特定の安全性と人間工学的側面をカバーします。
- タイプB2規格: 安全コンポーネントと保護装置をカバーします。
- タイプC.規格: 特定のタイプまたはグループの機械をカバーします。
C規格に準拠すると、EHSRへの準拠が自動的に推定されることに注意することが重要です。適切なC規格がない場合、AおよびB規格は、関連するセクションへの準拠を示すことにより、EHSR準拠の一部または完全な証明として使用できます。
CEN/CENELECと、ISOやIECなどの機関との間の協力について合意に達しました。これは、最終的には共通の世界標準になるはずです。ほとんどの場合、EN規格にはIECまたはISOの対応物があります。一般に、2つのテキストは同じであり、地域の違いは規格の前に示されます。
米国およびOSHA規格
可能な場合、OSHAは安全規格としてナショナルコンセンサス規格または確立された連邦規格を公布します。参照により組み込まれる規格の必須規定は、パート1910にリストされている規格と同じ力と効果を持ちます。例えば、ナショナルコンセンサス規格NFPA 70は、29 CFRのパート1910のサブパートS-電気の付録Aに参照文書としてリストされています。NFPA 70は、全米防火協会(NFPA)によって開発された自主規格です。NFPA 70は、米国電気工事規程(NEC)としても知られています。法人化により、NECのすべての必須要件はOSHAによって必須になります。
ANSI規格
米国規格協会(ANSI)は、米国の民間部門の自主標準化システムの管理者およびコーディネータとして機能します。これは、民間および公共部門の組織の多様な構成員によってサポートされている、民間の非営利の会員組織です。ANSI自体は、規格を開発していません。資格のあるグループ間でコンセンサスを確立することにより、規格の開発を容易にします。ANSIはまた、コンセンサス、適正手続き、開放性の指針となる原則が資格のあるグループによって守られることを保証します。以下は、ANSIに連絡して取得できる産業安全規格の一部のリストです。これらの規格は、アプリケーション規格または建設規格のいずれかに分類されます。アプリケーション規格は、機械に安全ガードを適用する方法を定義します。例としては、パワープレスでの機械保護の使用に関する情報を提供するANSI B11.1、およびロボット保護の保護使用の概要を説明するANSI/RIA R15.06があります。
カナダ規格
CSA規格は、製造業者、消費者、小売業者、労働組合、専門組織、政府機関など、生産者とユーザの全国的なコンセンサスを反映しています。この規格は、業界や商取引で広く使用されており、特に健康、安全、建築および建設、環境の分野で、地方自治体、州、および連邦政府の規制で採用されることがよくあります。カナダ全土の個人、企業、および協会は、CSA委員会の作業に時間とスキルをボランティアで提供し、メンバーシップを維持することで協会の目的をサポートすることにより、CSAの規格開発へのサポートを示しています。7000人を超える委員会のボランティアと2000人の維持会員が一緒になって、CSAの総会員を形成します。カナダの規格評議会は、国家規格システムの調整機関であり、国益のための自主的な標準化のさらなる開発と改善に向けて取り組んでいる独立した自律組織の連合体です。
オーストラリア規格
これらの規格のほとんどは、同等のISO/IEC/EN規格と緊密に連携しています。
業界の広大な領域をカバーする多くの規格があります。産業安全の主要な規格に関する以下の情報がここに示され、これは知識と信念の範囲内にあります。
法律、指令、および規格のビデオ
 ISO 14119/2d0ZvBQzguTdec9z8P_omA.jpg)