製造業は、お客様のニーズに応えるため、特定の技術や分野に精通したパートナとの協業によるエコシステムの育成に重点を置くようになり、より良い、より生産的な成果をサポートするために、それぞれが協力し合っています。
活発なパートナエコシステムでは、個々の部品よりもコラボレーションの総和が最終顧客にとってより大きな価値を持つことになります。機械装置メーカ(OEM)、販売代理店、システムインテグレータ、テクノロジパートナはすべて、複合的な価値を高め、エコシステムの能力を進化させ、市場のニーズに対応するために重要な役割を果たすことができるのです。
ハードウェアとソフトウェアがますます複雑になる中、パートナシップ主導のアプローチは大きな利益をもたらします。これには、エッジ、高度な分析、サイバーセキュリティ、IIoT、拡張現実(AR)などの製造技術における潜在的な進歩の探求を支援することが含まれます。しかし、この成長を確立する最善の方法は何でしょうか、また、あなたのビジネスはどのようにこの種のエコシステムを育成することができるでしょうか? ここでは、検討すべき3つの重要な分野を紹介します。