CO2を回収および貯留する4つの段階
最も基本的なCO2の回収と貯留は、4つの段階に分けることができます。
回収・貯留は簡単な解決策だと宣伝されていますが、実際にはもっと多くのことが関係しています。CO2流の圧力や温度のわずかな変化は、CO2の物理的特性を急速かつ大幅に変化させ、流動性、密度、圧縮性を変化させます。そのため、各段階において、CO2流にいつ変化が起こるかを知るための適切な測定ツールを持つことが重要です。
もう1つの考慮点は、利用可能なCCUSシステムにはさまざまなタイプがあるということです。これらの中には、CO2が坑口に直接圧送され、捕獲地点に近い貯留場所に注入されるため、回収直後に調整段階が行なわれるものもあります。この場合、プロセスに沿って必要な測定ポイントは少なくなります。この場合、カストディの引き渡しは考慮されません。
炭素回収の利用・貯留技術の成長を管理するために、一般的な貯留ハブの開発が普及してきました。これは多くの場合、企業によって管理された、施設周辺のさまざまな排出源から炭素を引き込む専用の炭素分離スペースを提供できる注水スペースのエリアとなります。これはまた、炭素回収の調整段階が、炭素を貯留する前に回収場所で起こりうることを意味します。
CCUSのためのセンシアの総合的なシステムアーキテクチャ
CO2の回収と貯留には、プロセスのどの段階でどのようなツールや機器が必要かという課題が内在しています。必要な測定の中には、動作パラメータや効率パラメータに基づくものもあれば、規制上のデータ収集義務を満たすために必要な測定もあります。
特に、わずかな変化でもCO2の物理的性質が急速に大きく変化する可能性がある場合、プロセス中のCO2の圧力や温度のわずかな変化をほぼリアルタイムで警告してくれるツールも同様に重要です。例えば、圧力の変化は漏れを示すかもしれません。漏れがほぼリアルタイムで検出されない場合、重大な問題につながる可能性があります。
スウィントン・テクノロジーズの買収により、センシアは炭素回収の利用・貯留の課題と要件を満たす総合的なシステムアーキテクチャの提供に注力しています。このシステムは、測定監視システムやクラウドベースのアプリケーションを活用し、あらゆるタイプの計器の生の不確実性を有効にします。
プロセスの最適化
適切なツールが導入され、回収、調整、貯留をほぼリアルタイムで効果的にモニタできるようになれば、プロセスの最適化を検討することができるようになります。特に、調整段階を最適化することができます。
このプロセスを最適化するには、水和を最適化して液体のドロップアウトを回避するなど、さまざまな方法があります。または、酸性ガス流の水分含有量を最適化すると同時に、水和物の形成を回避することもできます。注入部位の圧縮ステージツリーを示す運転マップを確立することで、コンプレッサからの液体のドロップアウトを回避し、ラインでの水和物の形成を回避するための安全な運転ポイントを示すことができます。酸性ガス流の正確なフェーズエンベロープと物理的特性を把握し、すべてのモデルと組み合わせることで、これらの条件を回避することができます。
同様に、貯留されたCO2の圧力と温度を監視することで、貯留層と坑口の圧力、温度監視、注入監視、流体組成、漏洩部の特定に最適なパラメータを確立することができます。
センシアのAvalonソリューションは、自律的で自動化されたコネクテッドソリューションを可能にするオープンプラットフォームです。センシアとサードパーティの機器、デバイス、システムを接続し、複数のデータソースを統合することができます。そのデータは、読みやすく実用的なオペレーショナルインテリジェンスに変換されます。
適切なツールは、国連目標の達成に向けた取り組みを支援します。
詳しくは、https://www.sensiaglobal.com/Measurementをご覧ください。
注: Avalonは、Sensiaの商標です。