スマートVFDはダウンタイムの削減を支援
スマートVFDを使用すると、エンジニアは分析モデルを設定して機器の速度やその他の特性を測定できます。さらに、リモートアクセスされたデータを使用して潜在的なメンテナンスの必要性を特定できます。同じ速度で稼働している3つのポンプを調べると、エンジニアは1つのポンプの負荷トルクが低いことに気付く場合があります。その結果、技術者を派遣して問題を調査できます。リモートデータの可視性を備えたVFDは、次のことに役立ちます。
- ダウンタイムとメンテナンスコストを削減
- 重要なコンポーネントの組み込み分析に基づく予測寿命アラートを表示
- ドライブコンポーネントの稼働時間とメンテナンス要件を確認
さらに、PowerFlex 6000T VFDをFactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™と組み合わせると、オペレータはプラント資産の健全性について、次のような拡張ビューを得ることができます。
- ポンプ、ファン、ブロワの故障を予測して特定
- 流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードのずれ、ベアリングの故障などの通知を受取る。
高圧ドライブが最も価値を発揮する分野
石油、金属、鉱物、食品、製紙、化学薬品などのエネルギー集約型産業は、世界の産業エネルギー使用量の50%以上を占めており、スマートモータ制御ソリューションに無数の機会を提供しています。
PowerFlex高圧ドライブは、ポンプ、コンプレッサ、コンベア、ブロワ、押出機、ファン、ミキサー、クレーン、ホイスト、チラー、プロペラのモータを制御できます。また、各アプリケーションでエネルギー使用量を削減する機会が提供されます。
水、廃水、石油、ガス産業のポンプに同期転送制御を適用する機会は非常に大きいです。エネルギー産業のロックウェル・オートメーションのお客様は100台を超える高圧ドライブを使用しており、そのほとんどが同期転送システムを運用しています。
同期転送モータ制御の3つの主なメリット
少ない設備でより多くの成果を実現。同期転送制御を備えたPowerFlex 6000TおよびPowerFlex 7000 VFDは、次のことに役立ちます。
- 省エネルギー。VFDの効率とシームレスな同期アップおよび同期ダウンの移行を組み合わせ、最適な速度での直接オンライン操作による省エネのメリットが得られます。ピーク時のエネルギー料金を削減できます。VFDのサイズと数が減るため、VFDの電力損失が減ります。
- 時間を節約。マルチドライブシステムの設計にかかる時間とコスト(追加のVFDの指定、購入、出荷、設置、試運転、保守)を削減します。
- コストを節約。資本コストと運用コストの両方を削減します。同期転送システムを備えた1台のMVドライブを購入、収容、電源供給、冷却するコストは、複数の可変周波数ドライブよりも低くなります。
ロックウェル・オートメーションは、1989年から高圧ドライブを備えた同期転送システムを提供してきました。世界中で数百の同期転送システムが導入されています。
スマートVFDは生産目標の達成を支援するために、予知保全アラートを備えた正確なモータ制御とリアルタイムのプロセスデータを提供します。PowerFlex高圧ドライブについてオンラインでご確認ください。お客様に最適なMVドライブソリューションをご用意しています。