データ分析は、リアルタイムの可視化、プロセスの改善、予知保全、品質向上、ダウンタイムの削減などを実現し、今日の製造業に欠かせない要素となっています。
産業データの可視化は、新技術の進歩やデータ主導の意思決定に対する需要の高まりにより、近年大きく進化しています。産業用データの可視化に対する最新のアプローチには、リアルタイムモニタ、インタラクティブなダッシュボード、データ統合、予測分析、データセキュリティ、モバイルアクセシビリティが含まれます。
「47%の組織が、直面する意思決定がより複雑になると考えており、接続された、継続的で文脈のあるデータと分析、説明可能な意思決定プロセスへの需要が高まっている」と、2022年3月11日のガートナー社『Top Trends in Data and Analytics』にて報告されています。
しかし、ほとんどのOT担当者は、ITや高価なインフラに頼ることなく、運用データを意味のある洞察に変換するためのツールを欠いています。データへのアクセスは、分析やさまざまな種類のデータから情報を導き出すことの核となるものです。
FactoryTalk® Analytics™ DataViewソフトウェアは、データへのシンプルなアクセス(接続、構築、使用)のために作られました。このソフトウェアがあれば、どこにいてもアクセスできるさまざまなデバイスから情報を見ることができます。真実の単一ソースとインタラクティブなデータの可視化を提供し、新しい情報や予期せぬ情報を見ることができるため、現在と未来に何が起きているのか、さらなる洞察を得ることができます。このデータの可視化は、プラントやオペレーションをライブで見ることができるものです。
クラウドまたはオンプレミスで利用できるFactoryTalk Analytics DataViewの設計は、データの集約や接続を簡素化し、ダッシュボードにまとめるだけでなく、有用な可視化のスタイルやチャートタイプをコーディングなしで簡単に構成できる機能を提供することです。次に、ユーザは、独自のデザインやダッシュボードをカスタマイズして、オンラインでデータを探索することができます。
この機能は、プロセスの改善と企業の成功に不可欠です。そして、3つの重要な役割を担う人々、特に、オペレーションの監督者、コントロールエンジニア、メンテナンス担当者という3つの重要な役割を担う人々にとって重要です。
オペレーションの監督者は、資本プロジェクトの指標を見て、投資の価値を享受していないかどうかを判断します。また、継続的な改善プロジェクトを特定し、ラインやプロセスの変更の収益性を評価し、効率的なワークフローを提供することでラインの効率を最大化します。
コントロールエンジニアは、常にプラントの価値を高めようとしています。現在のプラントオペレーションに関するデータと視覚的な情報を持つことで、プラントで開始すべき次の最適なプロジェクトに適切に優先順位をつけ、新しい改善方法を検討することができます。また、生産がスムーズに行なわれていることを確認し、データの可視化によって生産性の向上と損失を判断します。また、優先順位の高いアラームを管理することも重要です。
メンテナンス担当者は、機器の故障やダウンタイムのデータを確認し、何が最も価値の高い提案なのか、その故障の影響は何なのかを判断します。その目的は、機械の生産性を最大化し、根本原因分析を行ない、計画外のダウンタイムを回避することです。
データがある場合、時系列データ、シフト別、ライン別など、表示したい方法がたくさんあります。FactoryTalk® Analytics™ DataViewを使用すると、ダッシュボードに必要なコンポーネントをドラッグ&ドロップで簡単かつ容易に構築することができます。このソフトウェアは、さまざまなデータソースに接続するサーバ製品です。意思決定をサポートするために必要なときに、いつでもどこでもデータにアクセスすることができます。
FactoryTalk® Analytics™ DataView v4.01の新しいリリースでは、基本のエディションだけでなく、2つの新しいすぐに使える製品も選択可能です。FactoryTalk® Analytics™ DataView FactoryTalk® Metrics EditionとFactoryTalk® Analytics™ DataView FactoryTalk® Alarms & Events Editionは、あらかじめ構築されたダッシュボードとコネクタがあります。ロックウェル・オートメーションは、企業が必要とするあらゆるニーズをサポートするために機能を追加できるこれらのオプションを提供しています。FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Metrics Editionは、OEE、生産性、可用性、品質を追跡し、これらのパラメータに基づいて工場のパフォーマンスを追跡する機能を提供します。
これらの新しいソフトウェア製品の使いやすさは、簡単な意思決定と情報の共有を可能にします。FactoryTalk Analytics DataViewでは、データを視覚化し、必要な重要情報をドリルダウンすることができます。
FactoryTalk® Analytics™ DataView V4.01では、ユーザは新しいUI、簡素化されたワークフロー、および製品のインストールとパフォーマンスの改善を体験できます。バージョン4.01では、FactoryTalk® Edge Gateway™、FactoryTalk® Historian、FactoryTalk® Live Data、SQL、CSVなど、ロックウェル・オートメーションとサードパーティ両方の幅広いデータソースに接続する柔軟性を備えています。OT専門家は、データの包括的なビューのために複数のソースからの情報を含むストーリーボードを作成する権限を与えられ、より効率的な特別なトラブルシューティングと生産問題の根本原因分析につながります。
このソフトウェアは、セルフサービス、ノーコード設定、データオーケストレーション機能に基づいて、産業データの可視化に対する最新アプローチを提供します。各ユーザは、データとの対話、探索、ドリルダウンを行なうことができます。新バージョン4.01では、より多くのデータソースにアクセスできるようになり、より全体的なオペレーションを把握することができます。また、時系列トレンドチャートなどの新しいチャートや、より洗練されたデータ集約機能により、カスタマイズやデータオーケストレーションがさらに向上し、チャートライブラリが充実しました。
最新のユーザインターフェイスと簡素化されたユーザワークフローを持つFactoryTalk Analytics DataViewは、ビジネスインテリジェンスと分析の分野で競争優位性を提供するテクノロジです。産業用製造企業やOT担当者に、簡単かつ迅速に業務に対する洞察を提供することで、効率性を向上させ、生産性を高める機会を提供します。
FactoryTalk Analytics DataViewについて、またデータ分析がどのように利益につながるかについては、オンデマンドのウェビナーをご覧ください。
公開 2023/05/17