デジタル化はさまざまな分野において重要な目標になっていますが、製造業へのデジタルソリューションの適用にはさらに複雑な事情が追加されます。産業プロセスの資産および機器が持つ物質としての本質を考慮すれば、製造業の投資の大部分はいまだにハードウェアベースであり、生産需要に対応するために必須のプラント機械のアップグレードに重点が置かれています。
企業がサプライチェーン管理に関連する新しいグローバルな状況、およびパートナやお客様とのより密な統合に適応するにつれて、ITへの投資はますます注目されるようになっています。そのため、クラウド環境での作業による効率性とコストメリットを経験する会社が増えるに従って、クラウドベースのソフトウェアは製造分野の中で成長軌道をたどっています。
最近の業界レポートによると、史上初めて、平均的な製造メーカがオートメーションハードウェアよりも産業用ソフトウェアにより多くの投資を行なう見込みです。これはソフトウェア化へのシフトが不可逆的に進むため、製造業界にとって重要なターニングポイントになります。この投資の価値を最大化し、製造ライフサイクル全体でのOTとITの統合を実現することは、デジタル時代の事業にとって重要な目標になるでしょう。
新しい需要と供給
製造業には常に需要と供給の関係がついて回ります。競争力を維持するためには、企業は市場のシフトに歩調を合わせ、販売データのフィードバックループに基づいて増産や減産を決定する俊敏性を持つことが必要です。
今は経済的および地政学的に大きなシフトの只中にあり、需要と供給の等式が変化しつつあります。供給側では、製造メーカはサプライチェーンの可視性、信頼性、およびセキュリティに関連する課題に取り組んでいます。製造メーカが材料の入手可能性に関するより深い知見を追求するだけでなく、価格競争力を決定するコスト周りの予測可能性も進歩しています。
もう1つの注目すべき変化は、製造メーカと供給側パートナとの関わり合い方にあります。スピードとレジエンス(耐性)が主な優先事項になるにつれて、製造メーカはより動的でデータ主導型の機械装置メーカ(OEM)との関係を求めています。これにより、製造メーカが変化に適応でき、問題を予測し、ダウンタイムのリスクを低減する環境を構築できることが確かになります。
需要側では、製造メーカはB2Bからお客様とのB2Cタイプの関係へのシフトを求めています。デジタル技術を使用して相方向インターフェイスを確立するため、製造メーカはエンドユーザとリアルタイムで情報を交換することができます。これは、エンドユーザのニーズをより良く理解し、フィードバックを得て、顧客満足と差別化を図るために製品を適合させるという目的にかなっています。また、これはサプライチェーンにおける製造メーカの役割に関する根本的な変化を示し、実際に取引の比重は小さくなり、市場の情報により敏感に反応するようになっています。
従来のハードウェア主導の製造では、需要と供給の等式の両辺を制御することは困難です。この課題を解決するためのアプローチでは、ネットワーク接続された、データ主導型の能力を生産環境に実装するという必要に迫られます。