人材のスキル不足への対応
製造業におけるデジタルトランスフォーメーションの導入には複数の障害がありますが、中でも人材のスキル不足は際立っています。新しい技術の急速な統合には、これらの技術を理解するだけでなく、それらを効果的に活用する方法を知っている人材が必要です。しかし、技術に精通した人材の不足は喫緊の課題であり、多くの製造業がデジタルトランスフォーメーションの道を歩む上で大きな障害となっていることが証明されています。
数多くの「ベビーブーマー」が定年退職を迎える10年が近づくにつれ、その後任者に関しても不透明な状況が続いています。間もなく空席となるポジションを埋めるために必要なスキルや専門知識を誰が持っているかという問題は、重大な懸念事項です。標準的なやり方としては、人材を採用し、求めることが挙げられますが、新たに加わった人材が退職する人材と同じレベルの熟練度を身につけるには、長い時間がかかります。
幸いなことに、新たな技術や方法論はこのプロセスを迅速化し、新しい人材が短期間でそれぞれの役割に熟練し、専門的な知識を身につけられるようにすることができます。職務に熟達するには1万時間の練習が必要だという一般的な考え方は、戦略的なスキルアップ技術によって緩和することができます。このような手法は、労働力不足に対処するだけでなく、人材が生産性のピークに達するまでに要する時間を短縮することもできます。
現在、米国内だけで75万もの製造業の求人が埋まっていないことから、企業が労働力不足に陥っていることは明らかです。それでも、新たな人材が労働力に参入し、生産性を促進するために設計されたテクノロジを採用すれば、総所有コスト(TCO)と投資収益率(ROI)が正当化できるようになります。人材が入社してから生産性を発揮するまでの期間を短縮するため、テクノロジのビジネスケースは初日から有効です。
さらに、これらの技術は汎用性が高く、検査時間の短縮や業務効率の向上など、他の分野にも応用できます。これは、差し迫った労働力不足という課題を乗り切るために、企業が新しい技術を採用する必要性をさらに強める、さらなる利点を提示します。