その他のブログ、ウェビナー、ビデオ、ポッドキャスト、およびその他の産業幹部向けの貴重なコンテンツについては、経営陣の視点ページのリソースセンターをご覧ください。
表面的には、自動車業界の革新の深さを見落としがちです。ただし、内部を見ると、まったく異なるイメージが現れます。
今日の製造のリーダは、個々の部品から完成車に至るまで、車両の設計、製造、展開のあらゆる側面を革新することに重点を置いています。
より厳しい環境基準を満たすための規制当局からのフレームワークと組み合わされた、燃料効率、安全性、および実際の体験に関する新しいエンドユーザの期待は、業界を前進させことを支援しています。
その結果、キャップジェミニ・リサーチ・インスティチュートによると、自動車業界は、今後3年間でスマートファクトリの構築への投資を60%以上増やすことを計画しています。ベイン・アンド・カンパニーは、新技術の研究開発予算が今年、総研究開発予算の30%に達すると予測しています。
ACstyria Mobility Clusterで育成しようとしているのは、この探索能力と革新的な可能性です。私たちはモビリティにおいて誇り高い歴史を持っています。1906年にスロベニアのスティリアで製造された最初の車が発売されて以来、9つの異なる製造メーカの29の異なるモデルで350万台の車両を生産してきました。
現在、当社のクラスターは300のメンバー企業をサポートしており、総売上高は170億ユーロ、従業員数は約70,000人です。メンバーを通じて、オーストリアの主要なトレンドとモビリティ製造の幅広い視点を得ることができました。
古いものと新しいものを統合
部品メーカから完成車メーカまでを含むメンバーベース全体で、スマートファクトリ機能の採用が最高レベルで注目を集めています。
彼らが通常目指している目標は、製造業務全体およびサプライヤとお客様のネットワーク全体で、確立されたプロセスと新しいテクノロジをシームレスに統合することです。
この目標を達成するには、生産フローを強化し、情報システムと生産プロセスの統合を支援するテクノロジの採用が必要です。これには、製造現場の個々のコンポーネントに関する高度なデータ分析から、資産管理、サプライチェーン、物流にスマートな機能をもたらすインテリジェントなビジネスプロセスまで、すべてが含まれます。
コスト、パフォーマンス、安全、規制順守に関する他のヨーロッパ市場と同じ圧力に駆り立てられて、オーストリアを際立たせるのに役立つのは、イノベーションに対する典型的な証拠に基づくアプローチです。
市場には、高品質基準の部品を製造し、収益を生み出す機械装置メーカ(OEM)の強力な業界があります。スマートマニュファクチャリングは「前進」として認識されていますが、テクノロジの採用は、既存のものに価値を付加するために証明されなければなりません。
スマートファクトリの採用の最前線で企業と協力した経験に基づいて、スマートテクノロジを既存の生産プロセスと組み合わせる方法について3つの主要なアドバイスを提供します。
- 柔軟性を保つ。スマートマニュファクチャリングは、プロセスの最適化と「マスカスタマイゼーション」の達成の可能性が高いですが、結果に向かって急いではいけません。確立された運用の価値を確実に保護し、既存の専門知識を活用する、より遅く、より注意深いアプローチは、統合を成功させるのに役立ちます。
- 選択する。自動車メーカが利用できる革新的なテクノロジにはさまざまなものがあります。製造メーカは、より深いパフォーマンスの洞察の提供、大規模な品質基準の強化、プロセスの各段階でのエラーのリスクの軽減など、特定の目標に向けて機能するテクノロジを特定できる必要があります。エラー検出のための生産面の高速検査などのユースケースに適用される人工知能(AI)は、私たちのクラスター内の製造メーカが調査している例です。
- ビジョンにコミットする。どんな作業でも、変更が簡単なことはめったにありません。意思決定者が古くからの運用技術と情報システムの急速な革新によって提供される高度な機能との間のギャップを埋めようとしている製造業では、課題はさらに複雑になります。採用への断片的なアプローチは、技術レベルとプロセスレベルの両方で統合の課題に直面する可能性があります。達成したいことの全体像に焦点を当てて、そのビジョンをサポートするテクノロジを確実に採用し、それを中心に運用を設計してください。
よりスマートに、共に
スマートな採用という課題に立ち向かうことは、単独で達成できることはめったにありません。ここで、相互に強化する関係の価値が前面に出てきます。ACstyriaでは、ネットワークの構築とサポートが私たちの活動の中核を成しています。私たちのクラスター内には、オーストリアをスマートマニュファクチャリングのリーダにするために取り組んでいるさまざまな組織があります。クラスターの貴重なメンバーであるロックウェル・オートメーションとの緊密な関係は、私たちにとって非常に重要です。
私たちはロックウェル・オートメーションと協力して、クラスター内の企業がスマートファクトリの採用にどのように取り組むかについて正しい決定を下せるよう支援します。業界全体でスマートテクノロジを採用する方法に関するロックウェルの幅広い視点と、モビリティに関する豊富な経験を組み合わせることで、メンバーはあらゆる可能性を検討し、製造業務の特定の目的に結び付けることができます。
公開 2020/03/02
お客様へのご提案